This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:动态开关

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921443/tusb564-dynamic-switching

器件型号:TUSB564

 您好!

当输入数据发生变化时、TUSB564是否保持连接?

例如、USB 3磁盘和1080p 显示正在同时使用。 当源分辨率更改为4K 时、接收监视器是否需要重新连接、USB 磁盘又如何? 换言之、多路复用器通道是否会在不重新连接源设备/接收设备的情况下即时切换?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise

    TUSB564对拉电流和灌电流均透明。 TUSB564配置为 USB 模式、USB+DP 模式或 DP 模式后、拉电流和灌电流实现数据速率变化的方式取决于拉电流/灌电流、而不是 TUSB564。

    谢谢

    David