This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCIR = 3.3V 时的断电序列

Guru**** 2749805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921177/xio2001-power-down-sequence-when-pcir-3-3v

器件型号:XIO2001

6.12.2在数据表中、说明 PCIR 需要在+V_IO 3.3V 电源轨之前断电。

在 EVM 用户指南中、PCIR 通过1kΩ Ω 电阻器和0Ω Ω 电阻器连接到3.3V 电源。

在这种情况下、如果3.3V 电源断电、0.1uF 电容器上的轻微电荷将意味着 PCIR 电压在 3.3V 电源断电后会立即断电...

在3.3V 下使用时、我能否对断电序列进行一些澄清、并强调 PCIR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    PCIR 电压可以通过 ESD 钳位反向驱动 VDD/VDDA_33、因此是数据表中的建议值。

    我没有记录 EVM 不遵循数据表建议的原因。 我假设几乎可以同时为 PCIR 和 VDD/VDDA_33断电、因此无需努力使 EVM 设计与数据表建议保持一致。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    非常感谢您的帮助、谢谢。

    您说建议使用该序列的原因是有可能反向驱动 ESD 钳位。


    如果有人想要运行:
    - VDDA_33 (EVM 中为 XVDDA_3.3V)和
    - PCIR ( EVM 中的 XPCI_VIO_1和 XPCI_VIO_2) 由同一电源供电(EVM 中的情况)、
    可以放心地说、类似的设计应该可以接受...?

    原因:

    -Δ I 和0.1uF 将导致 PCIR 引脚电压上升速度低于 VDDA_33、但仍在允许的范围内... 1kΩ?
    -在断电时、VDDA_33变为0V、PCIR 上的电容将使引脚保持在3.3V。
    -但1kΩ Ω 电阻器会在非常短的时间(0.1uF -> 1kΩ μ s 时间常数)内限制流经 ESD 钳位的电流(最坏情况下为~ 3mA)

    在这种情况下、器件不应损坏...对吧?

    正如您已经提到的:
    "我假设 PCIR 和 VDD/VDDA_33几乎同时断电可能是可以接受的、"
    因此、我准备告诉客户、如果他们希望使用相同的电源轨为他们供电、根据 EVM 中显示的设计、这应该是可以接受的。

    上述思考过程是否正确? 或者、如果 PCIR > VDDA_33的时间过长、是否存在其他问题?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我同意您的思考过程。  根据 EVM 设计、应可接受使用相同的电源轨为 PCIR 和 VDD/VDDA_33供电。

    此致、

    Davor