This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:引脚2是否支持2.2uF 和0.1uF?

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920651/dp83826e-can-pin-2-support-2-2uf-and-0-1uf

器件型号:DP83826E

 客户想要检查 DP83826E 的引脚2 (CEXT)是否可以像  KSZ8081一样支持2.2uF 和0.1uF 电容器、以便他们确实需要更改布局。 请您帮助检查此处是否存在任何风险? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我正在与团队进行核实、并将返回。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    这是升级版:我们可以使用高达10nF 的器件,而不会出现任何问题。 超出该链路时间的情况可能会增加。 我们是否可以要求客户使用与2.2uF 或100nF (原盖)相同的10nF 电容?

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    感谢您的确认。 我们将与客户沟通。