This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:从 SPI 生成4个 UART 的好选择?

Guru**** 2442930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B, MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921289/tl16c754b-good-choice-for-generating-4-uarts-from-an-spi

器件型号:TL16C754B
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5962

我想通过 SPI 连接生成4个 UART。  我在 ti 上似乎找不到合适的器件、但 TL16C754B 有点接近(但接口错误)。  您能否推荐合适的 TI 器件?  正在寻找类似于 MAX14830的器件。  我是否应该考虑对 MSP430进行编程(例如 MSP430FR5962...) 完成此工作?  我希望能找到专用器件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    遗憾的是、我不知道 TI 为此提供的专用 IC。  TL16C754B (以及几乎所有的专用 UART 芯片)、因为它使用并行接口连接处理器、而不是 SPI 接口。  我假设您可以使用 IO 扩展器之类的器件将此并行接口转换为 I2C 或 SPI 等串行接口、但使用具有至少4个 UART 端口的 MSP430等 MCU (如您所述)似乎更简单、通常是我推荐的方法。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max -好的、非常感谢您提供了清晰的答案。  您建议的两种方法对于可能的常见需求而言似乎都不必要地复杂(将 I/O 有限的系统连接到一组 UART 外设)。  将这个放在我对新 TI 产品的期望列表中、然后...