This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:DS125MB203

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921218/ds125mb203-ds125mb203

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好!

DS125MB203在多路复用器方向和缓冲器方向上的传播延迟是多少(在数据表中、我看到200PS、但没有提到哪个方向)?

2.将 QSFP 连接到 ASIC 时、两者之间的布线非常短、QSFP 连接到光纤(无需支持铜缆)、 是否有任何理由将2:1多路复用器与均衡器配合使用、或使用任何支持10G 数据速率的2:1多路复用器就足够好了?

此致、

Lior

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lior、您好!

    在任一方向均为1.200ps

    2.如果布线非常短且您支持光纤、则也可以使用无源10G 多路复用器。  与 HD3SS3212类似。

    此致、

    Lee