This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD235:在同一 CAN 总线中混合使用3.3V CAN 和5V CAN

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD235, SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921044/sn65hvd235-mix-3-3v-can-and-5v-can-in-same-can-bus

器件型号:SN65HVD235
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1050

大家好、

 

客户将在同一 CAN 总线上同时使用3.3V CAN (SN65HVD235)和5V CAN (SN65HVD1050)。

 

-       3.3V CAN 和5.0V 都可以在同一 CAN 总线中使用吗?

-       如果是,是否有任何参考设计、应用报告或材料描述它与 CAN 标准一样没有问题?

-       客户是否应该在同一 CAN 节点中使用5V CAN 和3.3V CAN 之间的比率?
     如果是,客户应该考虑什么?
     例如
    如果在5V CAN 上有五个节点,在3.3V CAN 上有两个节点,是否存在任何问题?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki-San、

    可以在共享网络上的任何比例的3.3V 供电和5V 供电 CAN 收发器之间进行互操作。  两种类型的收发器通常会指定相似的输出电压振幅(即显性状态下、60 Ω 负载的差分电压大于1.5V)和输入阈值(即、差分输入<500mV 被视为隐性、而差分输入>900mV 被视为显性)。

    以下应用报告详细介绍了这两种类型的收发器的互操作性以及如何使用分裂终端来减轻不同电源电压对共模噪声的影响:

    https://www.ti.com/lit/an/slla337/slla337.pdf

    如果您在查看上述报告后有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大