This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:200&amp 上的 EMI 问题;250MHz

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919998/dp83848vyb-emi-problems-on-200-250-mhz

器件型号:DP83848VYB

您如何解决此问题? 我们遇到的错误完全相同。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在原始查询中、我们不知道具体的更改对设计有何影响。 但是、原始链中的所有建议都是正确的方向。  

    我将尝试跟进原始查询。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我进行了后续操作、但我没有听到任何关于哪些步骤足以进行调试的信息。 因此、我们建议将更改合并到前面的主题中。

    --

    此致、

    Vikram