This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:支持 DP 信道交换和 PN 极性交换

Guru**** 2926200 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920996/hd3ss214-dp-lane-swap-and-pn-polarity-swap-support

器件型号:HD3SS214

您好!

为了实现更好的 PCB 布局差分对布线、我们可能需要知道 DP 差分开关 HD3SS214是否支持:

1.数据通道到通道交换:或者我们是否可以将 DX0对从 DP 源连接到 HD3SS214的 DX[3:1]?

2. PN 极性交换:或者我们是否可以将 DA0P 从 DP 源连接到 HD3SS214的 DA0N?

此致、

JLHsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JL

    只要在 HD3SS214的输入和输出上保持相同的通道顺序和极性、就可以交换通道和通道极性。

    谢谢

    David