This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:原理图设计

Guru**** 2968030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921095/sn65hvd256-schematic-design

器件型号:SN65HVD256

尊敬的团队:

 SN65HVD256能否配置为 Figure 16?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    SN65HVD256可用于连接5V MCU、但 VRXD 引脚应拉至5V (不悬空、如图16所示)。

    此致、
    最大