This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:使用 SN65C1167E 实现具有多从器件的远距离 SPI

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921160/sn65c1167e-use-sn65c1167e-for-long-distance-of-spi-w-multi-slave

器件型号:SN65C1167E

我看到  了有关远距离 SPI 的技术文档 slyt441.pdf。

但在文档中仅提及一个从站(图3)。

可以将 SN65C1167E 用于具有多从器件的长距离 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是可能的、但电路会变得更复杂一些。  对于其中一个、每个从器件需要额外的/CS 线路、以便一次只能激活一个主从 SPI 接口。  (这是一个并非特定于使用 SN65C1167E 的一般问题。)  同样、您需要适当地控制每个从器件 SN65C1167E 上的"DE"线路、以便一次只在给定的 MISO 线路上启用一个驱动器。  这可以通过 MCU 的 GPIO 控制来实现、也可以考虑使用一些外部电路来自动生成去控。  此处列出了几种方法:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/830860

    此致、
    最大