This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:具有总线隔离的 I/O 扩展器

Guru**** 2756075 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, SN74CB3T3245, TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920790/tca6416a-i-o-expander-with-bus-isolation

器件型号:

您好的支持团队、

在我们的应用(电池供电)中、我们有多个板、主机 μC 位于板 A 上
在电路板 B 上、我有用于状态监控和控制的 I/O 线路、我查看的是 TCA6416A。

现在 、如果我理解正确、可以在 VCCP 关闭时接通 VCCI 电源、这会使 TCA6416A 保持复位状态  

#1在 VCCI 未上电的情况下是否可以为 VCCP 供电?

   在 μC μC 情况下、电路板 B 上电、电路板 A 和 Δ I 上电、此处的问题是向 Δ I 反馈电流。
为了保护、我首先想到的是在 TCA6416A 之前使用开关、即 SN74CB3T3245  


#2什么是未使用引脚的正确配置以实现最低电流消耗?

配置为输入、然后  
 a)直接连接 HI  
 b)直接连接 LO
 c)将 HI 与上拉连接
 d)将 LO 与下拉连接

保持悬空并配置为输出 HI?
保持悬空并配置为输出 LO?


3您能解释一下 TCA6416A 和 TCA9535/TCA9555 (带有内部上拉电阻)之间的主要区别吗?



最棒的
AJ



   在 μC μC 情况下、电路板 B 上电、电路板 A 和 Δ I 上电、此处的问题是向 Δ I 反馈电流。
为了保护、我首先想到的是在 TCA6416A 之前使用开关、即 SN74CB3T3245  
μC μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Alex A"]

    器件型号: TCA6416A

    您好的支持团队、

    在我们的应用(电池供电)中、我们有多个板、主机 μC 位于板 A 上
    在电路板 B 上、我有用于状态监控和控制 的 I/O 线路、我查看的是 TCA6416A。

    现在 、如果我理解正确、可以在 VCCP 关闭时接通 VCCI 电源、这会使 TCA6416A 保持 复位状态  

    [BobbM]我在极少数情况下看到、这会导致我们的器件在 VCCP 上电之前将 SDA 锁定为低电平。 测试似乎表明、这种情况取决于 VCCI 的压摆率(其中任何低于.5V/ms 的情况都会导致这种情况)。 因此,我不建议这样做。

    #1在 VCCI 未上电的情况下是否可以为 VCCP 供电?

       在 μC μC 情况下、电路板 B 上电、电路板 A 和 Δ I 上电、此处的问题是向 Δ I 反馈电流。
    为了保护、我首先想到的是在 TCA6416A 之前使用开关、即 SN74CB3T3245 

    [BobbM]是的、可以。 GPIO 应保持高阻态、施加功率(同时不违反绝对额定值)不应反向偏置器件。 无需添加开关。

    #2什么是未使用引脚的正确配置以实现最低电流消耗?

    配置为输入、然后  
     a)直接连接 HI  [如果您意外地将 GPIO 设置为输出低电平、则不建议使用 Bobb]。
     b)直接连接 LO [Bobb]、如果意外地将 GPIO 设置为输出高电平、则不建议这样做。
     c)将 HI 与上拉[Bobb]联系在一起、这是最好的。
     d)将 LO 与下拉[BobbM]偏置为高电平可更有效地降低泄漏电流。

    保持悬空并配置为输出 HI? [BobbM]这是最好的。
    保持悬空并配置为输出 LO? [Bobb]偏置高对于更低的泄漏电流更有效。


     

    3您能解释 一下 TCA6416A 和 TCA9535/TCA9555 (带有内部上拉电阻)之间的主要区别吗?

    TCA64xx 系列允许在 P 端口上进行电平转换、因此您的 VOH 可以与 I2C 逻辑上的 VCC 不同。 (例如通过 I2C 通信与运行在1.8V 逻辑上的器件连接、但您希望能够将 GPO 驱动到更高的偏置电压、例如5V、以便在1.8V 不会切断该值的机械继电器上进行切换)

    TCA9535基本上是 TCA6416A、但在 GPO VOH 可以与 I2C 电压相同的应用中不需要电平转换。 另一个明显的差异是、硬件可配置的地址引脚多于64xx。

    TCA9555与 TCA9535相同、但包含上拉电阻器。 在某些情况下、如果您需要集成上拉电阻器、而节省空间可能是一个问题、那么这可能会有所帮助。 在其他需要将节点偏置为低电平的情况下、这可能会对您造成伤害、因为您需要安装一个下拉电阻器、并且会有一条从弱上拉到外部下拉的泄漏路径。 (对于电池供电的终端设备很重要)。



    最棒的
    AJ



       在 μC μC 情况下、电路板 B 上电、电路板 A 和 Δ I 上电、此处的问题是向 Δ I 反馈电流。
    为了保护、我首先想到的是在 TCA6416A 之前使用开关、即 SN74CB3T3245 
    μC μ A  

    [/报价]

    以上注释为蓝色

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您提供快速简洁的答案! 帮了很多忙!

    最棒的
    AJ