This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV3222:SER/DES 问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LV24EVK01, DS92LV3222, DS92LV3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919552/ds92lv3222-ser-des-problem

器件型号:DS92LV3222
主题中讨论的其他器件:LV24EVK01

各位专业人员、您好!
我最近询问了在有关驱动 LED 面板的应用中选择哪个解析器/解析器单元(https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/896020)。 我  已经按照您的建议使用了 ds92lv3221/ds92lv3222对。 我  还购买了 LV24EVK01评估套件。 但系统存在问题。 我无法确定它是什么。 我测量了大约  1V 的差分信号(来自较差 分 输出引脚、未进入电容)。 我还确保了所有引脚 均连接良好 、并且电压与原理图相同、并且连接良好。 我使用 带 2米 CAT5 电缆的 RJ45连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:  

    您遇到了什么问题?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Casey, 我无法恢复25MHz 时钟,因此数据也无法从并行解串器的输出中恢复。 锁定引脚不会变为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    RJ45插孔的一些连接似乎没有连接到 UTP 导体? 我正在阅读原理图吗? 我希望您通过 RJ45插孔的 TD/RD+/-连接 TX/RX0和 TX/RX1  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请在您的选择中检查变压器。、它是否(交流规格)。 允许高速信号直通?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、
    是的、我连接双绞线电缆的方式必须存在一些问题、我将断开插孔并通过外部双绞线电缆传输信号。 我将撰写新闻。 感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey 和 Steven、大家好、

    我尝试通过外部双绞线电缆传输信号、但它没有解决问题。 对于 Steven 提出的问题、我使用 TI 的 LM1117MPX-3.3和 MIC29150-3.3WU 作为电源、它们都是线性稳压器、并且与此应用兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测量差分电压。 RX0和 Rx1引脚靠近 LV3222的信号? 如上所述、我们担心您的 sch 中的块 J1。将会停止该信号。

    此致、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用外部信号电缆绕过了连接器 J1、这里是 DIFF。 信号进入 LV3222。    这2张照片是相同的信号。  最后一个是差分。 LV3221的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的情况下、视频的 PCLK 基于您的上述消息为25MHz、它是否正确?

    如果是、这意味 着 DS92LV3222的 Rx0+/0引脚 具有25*32 = 800Mbps、请尝试使用2GHz 带宽探头/示波器来测量此高速串行信号、并检查是否有任何问题?  

    BTW、您的案例中的串行器器件是什么? 您还可以在串行器侧测量它、并检查串行器输出是否正确?

    最好的服务

    Steven