This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:是否可以交换 TVS 二极管差分线路?

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920759/tpd4e05u06-tvs-diode-differential-lines-can-be-swapped

器件型号:TPD4E05U06

您好!

我正在 项目中使用 TPD4E05U06 TVS 二极管。

可交换 D+/D-引脚以简化布局布线? 每个通道(引脚)都是独立的。 对吧?

我在数据表中看不到任何关于它的建议。

谢谢。

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    欢迎使用 E2E!

    你是对的。 D+和 D-可互换、以简化布局布线。 每个通道都是独立的、它们为任何数据线路提供相同的保护。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、非常感谢。

    Ali