This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:48MHz 频率容差...

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920665/tusb2036-48mhz-frequency-tolerance

器件型号:TUSB2036

在相关的 E2E 帖子中、建议48MHz OSC 的频率容差为50ppm。 客户选择的器件在10年后、ppm 会降级至±70ppm。

这超出了±50ppm 的建议值、但这是可以接受的吗? 有任何疑虑?

OSC: KC2520B-C1
PN
: KC2520B48.0000C1GEBC

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    建议的频率容差为50ppm、但晶体在制造过程中的最大可接受频率容差为±100ppm。

    此致、

    JMMN