请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4201LD 如果没有负载连接到 MOD+/MOD-端子、或者如果一个高阻抗负载连接到 MOD+/MOD-端子并且设定了最大输出电压电平(IMOD=80mA)、是否存在任何问题或危险?
例如、主驱动器的输出幅值是否超过额定值、从而导致引脚损坏等问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果没有负载连接到 MOD+/MOD-端子、或者如果一个高阻抗负载连接到 MOD+/MOD-端子并且设定了最大输出电压电平(IMOD=80mA)、是否存在任何问题或危险?
例如、主驱动器的输出幅值是否超过额定值、从而导致引脚损坏等问题?
您好!
请参阅以下答案:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/920284/3401731#3401731
此致、Nasser