This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB420热计算

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920839/tusb4020bi-tusb420-thermal-calculation

器件型号:TUSB4020BI

尊敬的团队:

我想确认在计算结温时如何计算功率假设。 下表中的功率假设= VDD*电流吗?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    对于2个有源器件,功耗应计算为 VDD33*电流+ VDD11*电流286mW。

    此致、

    JMMN