This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:脉冲噪声测试设置

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920715/tpd1e05u06-impulse-noise-test-setup

器件型号:TPD1E05U06

大家好、

此部件是否可以通过以下测试?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    欢迎使用 E2E!

    我注意到您询问的关于该测试是什么的类似问题。 我以前没有听说过它,所以我有与另一个职位相同的要求。 您是否能够分享有关此测试的更多信息(例如、指向 Web 文档的链接、测试编号/标准)、以了解它与在我们的器件上根据 IEC 61000-4-x 标准测试执行的测试相比如何?

    要了解有关 IEC 61000-4-x 测试的更多信息、请参阅 此链接上的应用手册

    此致、

    Andy Robles