请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4201LD 在数据表中、差分输入信号为200mVpp 或更高、但如果我输入的信号为200mVpp 或更低、MOD-/MOD +的输出是否会停止?
或者、不保证输出电压的值、但是否会输出一定的电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请注意、在这种情况下、器件未进行特性描述、无法保证运行。
如果 MOD+/-保持悬空、可能会发生以下情况:
1) 1) VOD 将高得多。 (2个)
2) 2) 所有偏置/调制电流现在都流经驱动器
从长远来看、可能会发生以下情况:
(1) 可能会导致驱动器级中的晶体管在非理想区域中运行、从而导致更多抖动。 但谁在乎呢
(2) 长时间后、可能会导致 EM (电迁移)问题被主动终止。 取决于裕度。
另请注意、由于没有外部组件、器件的功率耗散(发热)现在将更高。
此致、Nasser