This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P:USB3.1 Gen1回观测试失败。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920720/tusb522p-tusb522p-rx-test-fail-on-usb3-1-gen1-lookback-test

器件型号:TUSB522P

您好、专家、

服务器项目上的 TUSB522P RX 测试失败时出现问题。 请参阅以下测试结果。

我们使用以下设置通过了 TX 测试、但 RX 测试在反向条件下失败。 您能帮助了解如何解决它吗?

===========================

EQ1/2 =悬空

OS1/2 =低电平

DE1/2 =悬空

===================

回放失败:

使用 Type-A 连接器进行 RX 测试:

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机/TUSb522/USB 连接器之间的迹线有多长?