This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:静态电源电流

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOL1113, TIOL1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920233/tiol111-quiescent-supply-current

器件型号:TIOL111

大家好、  

我们正在研究使用具有集成浪涌保护功能的 TIOL111x IO-Link 收发器的可能解决方案。

在数据表(第5页)中、在无负载启用低电平和高电平的情况下提供了静态电流。
这种消费是否适用于所有三种型号,这一点没有说明。 在选择不带 LDO 的模型的情况下、这是否仍然是电流?

提前感谢您的支持、
此致

RV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RV、

    这适用于所有三个器件、但不包括任何可能从 TIOL1113或 TIOL1115器件上的 VCC_OUT 引脚拉出的电流。  实际上、被视为非 LDO 选项的 TIOL111具有内部 LDO、用于为器件的数字内核供电、就像 TIOL1113和 TIOL1115一样。  如果有一个负载连接到 VCC_OUT 引脚、该电流将流经 L+引脚、但静态规格中不包括这一点、静态规格仅考虑器件本身消耗的电流。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Jonathan。  

    简单回顾一下:声明了内部 LDO 的器件 TIOL1113和 TIOL1115可用于为外部电子器件供电、对吧?
    因此、我是否可以假设如果我选择不带内部 LDO (TIOL111)的器件、则器件能够通过其稳压器从 L +自行供电?

    对吗?
    谢谢你

    Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    不、实际上正好相反。  TIOL111允许用户在 MCU 的数字 IO 信号电平上提供外部电压、例如3.3V 或5V。  该器件使用该电压对数字信号进行偏置、并将其电平转换为数字内核所需的正确内部电压。  数字内核仍在 L+之外运行、以便能够监控故障情况等。但是、如果未提供 VCC_IN、器件将无法正常运行。  

    然而、TIOL1113或 TIOL1115将完全脱离 L+电压运行、并且它将使用3.3V 或5V 的内部 LDO 电压对数字 IO 信号电平进行相应偏置。  如果您只想让器件由 L+供电、则无需将任何其他元件连接到 VCC_OUT、 此外、只要外部3.3V 或5V 电源与您根据数字 IO 电平需求选择的 TIOL111x 版本相匹配、也可以将其用于电路的其余部分。

    此致、

    Jonathan