请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD2450 您好!
为了节省空间并提高机器接线故障时的稳健性、我正在考虑从升级
SN65HVD485EDR (采用 SOIC8封装)
更改为
THVD2450 (在 VSSOP8中)
新版本的电路板中。
- THVD2450是否是工业环境的最佳选择? (是否30V 可能意外地短接至 RS-485数据线)
- 与 VSSOP8相比、在更大的 SOIC8中 THVD2450有什么优势吗?
- 制造商是否在将 SON 封装从焊盘上浮动时遇到问题?
- 哪种封装的需求量每年最高?
感谢你的帮助。
最棒的
~Alicia