This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:交叉参考代码

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920611/tca9617a-cross-reference-code

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

大家好、

我通过 TI 交叉参考搜索搜索 NXP PCA9617A、发现交叉参考代码为 P

为什么我们在交叉参考代码是 P2P I2C 设备时将其定义为 P?

替代 PCA9617A 的关键障碍是什么?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    其中一个差异是 TCA9617A 未由高阻抗断电。 如果 A 侧大于 B 侧、则器件会将电流泄漏到 B 侧并对器件进行反向偏置。 B 版本解决了这一问题、我们建议客户使用该版本而不是版本。

    我知道的另一个区别是 NXP 版本的 Vcc 规则和我们的版本稍有不同、其中 NXP 版本允许 A 侧高于 B 侧、但仍然符合电气规格。 (对于 TCA9617B 与 NXP、情况是如此)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bobby!

    将与您联系以获取脱机的其他请求:)

    此致、

    Itoh