This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:在不进行编程的情况下使用器件时、如何处理输入引脚?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920381/lmh0324-what-to-do-with-input-pins-when-device-is-used-without-programming

器件型号:LMH0324

尊敬的先生或女士:

我想在不进行任何编程的情况下运行 LMH0324。 我要实现的操作是 、1、485Gbps HD-SDI 信号只是通过器件、因此我可以在器件的100 Ω 差分侧处理它。 根据在线数据表、这应该是可能的。

´m、我不确定如何处理以下引脚:  

- SS-N_ADDR0

- SCK_SCL

- MOSI_SDA

- Miso_ADDR1

-MODE_SEL

它们可以只是保持悬空、也可以连接到 GND、VDDIO……

提前感谢、

BR、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您可以将其保持悬空。  

    此致、Nasser