This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDIO 和 RGMII 的 DP83822I 时序问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920301/dp83822i-dp83822i-timing-issue-for-mdio-and-rgmii

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

大家好、团队成员

我的客户在其智能扬声器扬声器中使用 DP83822I、他们发现 MDIO 和 RGMII 时序要求与我们的数据表不匹配。  

您能帮您检查并提供一些建议吗?

1、MDIO:T1 "MDC 至 MDIO (输出)延迟时间"需要根据我们的数据表支持<=10ns、但测试结果为11.6ns。 有关更多详细信息、请查看附件 "mdio 时序问题.xlsx"  

2、RGMII:RX_CLK 和 RX-D 的上升/下降时间与我们的数据表规格不匹 配、规格为 TF/TF 为0.75nS、但测试结果为1.54-1.66ns。 有关更多详细信息、请查看附件"RGMII 时序问题.xlsx"

3、他们使用我们的 DP83822EVM 将其系统 RGMII 连接到我们的 EVM、发现我们的 EVM RGMII 上升/下降时间也会失败。 请选中"DP83822 EVM RGMII.xlsx"

您能否帮助确认"失败"时序是否正确? 如何提高性能? BTW、测试点靠近 DP83822的引脚。

谢谢。

毛利

e2e.ti.com/.../MDIO-timing-issue.xlsx

e2e.ti.com/.../RGMII-timing-issue.xlsx

e2e.ti.com/.../DP83822-EVM--RGMII.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G.W:

    一些事情:

    物理层的所有输出应在靠近端点而不是靠近物理层(MDIO、RGMII)的位置进行测量。 对于 rx_clk、是 phy 的输出、其上升/下降时间应在非常靠近 MAC 的测试点进行检查。 否则、反射会使上升/下降时间失真。

    2.上升/下降时间取决于布线上的负载。 RGMII 规格适用于5pF 负载。

    由于 RGMII 规范适用于125MHz 数据速率、但对于100Mbps 822 PHY、RGMII 的时钟速率仅为25MHz。 因此、即使负载较高、系统也有大量额外裕量。

    4. MDIO 的上升时间是多少?

    --

    此致、

    Vikram