This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:器件未通电时的驱动器状态

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920316/thvd1429-driver-status-when-device-is-not-powered

器件型号:THVD1429

你好

是否有人知道未提供 VCC 时该器件的驱动器级的行为? 我想知道驱动器是否保持高阻抗状态、即使在未提供 VCC 的情况下也能使总线正常工作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    是的、THVD1429被设计成在器件未上电时、驱动器输出(引脚 A 和 B)将为高阻抗。  有关详细信息、您可以参考"总线输入电流"规格、该规格提供了测试条件、包括 VCC = 0V 和 VCC = 5.5V。  (它在接收器部分而不是驱动器部分中列出、 但它实际上同时定义了这两个-接收器输入和驱动器输出共享一对用于类似这样的半双工收发器的通用引脚。)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大