Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102, LSF0102
您好!
您能不能建议使用 IC 将 MDIO 电平从3.3V (MAC 侧)转换为2.5V (PHY 侧)。
我发现一个 器件型号为 PCA9306DCTR 的器件库存中、该器件在另一个项目中用于 I2C 应用。 但是、通过查看数据表、我们了解到它可以用于2.5V-3.3V、但不能用于3.3V 至2.5V。
请建议我们是否可以使用相同器件 PCA9306DCTR 进行3.3V-2.5V 转换、或建议使用其他器件。
Vijetha