This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:我想使用此器件进行 I2C 信号路径切换。

Guru**** 2924470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919672/ts3usb221-i-want-to-use-this-device-for-i2c-signal-path-switching

器件型号:TS3USB221

您好!

我想将该器件用于 I2C 信号路径切换。

有可能吗?

如果可能、我应该将 I2C 上拉电阻器仅连接到一个端子吗?

我想将其用于以下配置。

D+/D-: 上拉电阻未连接

D1+/D1-:上拉已连接(1.2V)

D2+/D2-:已 连接上拉电阻(3.3V)

(VCC = 3.3V)

此致、

宜田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、

    宜田