This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:支持反向电流块?

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414, TPD3S714-Q1, TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919689/tpd1s414-support-reverse-current-block

器件型号:TPD1S414
主题中讨论的其他器件: TPD3S714-Q1TPS25221

大家好、

我想检查 TPD1S414是否支持 反向电流块? 内部 MOSFET 是单 FET 还是 双 FET (背靠背)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果此器件无法支持反向电流块、您是否可以推荐另一个器件支持该电流块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不支持反向电流块、您能否在设计中考虑使用 TPD3S714-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否建议使用具有反向电流块的非自动器件  来替换 竞争对手的器件 RT9746?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查我们的产品是否满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25221支持反向电流阻断功能、但电压仅支持5V、我找不到与 RT9746匹配的器件、谢谢!