This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:LMH0002和 LMH0044

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0044, LMH0002, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919732/lmh0002-lmh0002-and-lmh0044

器件型号:LMH0002
主题中讨论的其他器件:LMH0044LMH0324

大家好、

LMH0002和 LMH0044是否能够以100m 的速率发送 LVDS 信号、距离至少为100m。 如果没有、您可以推荐解决方案吗? 提前感谢您。

祝你一切顺利

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    这取决于100M 介质的插入损耗。 您知道50MHz 时100m 介质的插入损耗吗? 这是一个非常低的频率、因此没有太多损耗、因此我认为 LMH0002 + LMH0324可以在该应用中工作。

    此致、Nasser