This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD379:如果将 A 连接到 Y、将 B 连接到 Z、422收发器是否可用于485收发器?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919938/sn65hvd379-can-422-transceiver-be-used-for-485-transceiver-if-connecting-a-to-y-and-b-to-z

器件型号:SN65HVD379

您好、专家、  

485有两根导线、422有四根导线。 那么、如果使用422收发器、我是否可以将 A 连接到 Y、将 B 连接到 Z 以用于485应用?

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以提供您打算进行的连接的图? 通常、可以将 Y 连接到 A、将 B 连接到 Z、以便在半双工(2线)模式下使用全双工(4线)系统。 但是、我希望确保我正确理解该应用、以免误导您。

    最大