This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535 -上电时 IO 端口的默认状态

Guru**** 2532950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919924/tca9535-tca9535---default-state-of-io-ports-at-poweron

器件型号:TCA9535

大家好、

它在数据表中声明、在加电时、所有 IO 都充当输入。

如果我使用 IO 扩展器的 IO 作为输出来接收由电源驱动的 LED。 在这种情况下、如果我需要 IO 引脚上的上拉电阻器、则为了防止 LED 在上电时亮起。

请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不希望您需要上拉电阻。 当端口配置为输入时、它将为高阻态、拉电流/灌电流最小。 因此、LED 不应亮起。 也就是说、当输入完全偏置至 VCC 或 GND 时、上拉电阻可能有助于降低器件在启动时的电流消耗。

    最大