This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:增加输出

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919722/am26ls31-increase-the-output

器件型号:AM26LS31

您好,团队

当将 AM26LS32用作接收器时、AM26LS31可以使用多少个 AM26LS32来提高输出?目前、客户已经使用了4个、没有发现任何问题。 客户想知道是否可以使用8件?

祝你一切顺利

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    AM26LS31等 RS-422驱动器通常用于一次驱动多达10个接收器节点。 不过、这不是硬性限制、在某些情况下可以实现更高的节点数。 (每个接收器将并联添加负载、从而使驱动器输出更多电流。 驱动器输出电流的增加会导致输出电压降低、因为驱动器源电阻上的压降会增加。 应限制最大节点数、使驱动器输出电压保持足够大、以便所有接收器节点可靠地检测到。)

    最大