请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 尊敬的团队:
客户希望将我们的 GPIO 引脚编程为 PWM、以实现串行器(DS90UB953)的 LED 调光功能。
这样做是可行的吗? 如果我们有用于此功能的设计指南行、您能为我提供指导吗?
感谢你的帮助。
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
客户希望将我们的 GPIO 引脚编程为 PWM、以实现串行器(DS90UB953)的 LED 调光功能。
这样做是可行的吗? 如果我们有用于此功能的设计指南行、您能为我提供指导吗?
感谢你的帮助。
此致、
本
您好 Ben、
PWM 只是具有特定占空比的高电平和低电平信号。 确保您可以使用 FC 中的 GPIO 来控制 LED 调光。
只需将 DES 上所需的 GPIO 设置为输入、将 SER 上所需的 GPIO 设置为输出即可使其正常工作。
请不要忘记查看支持的 GPIO 采样频率和抖动。 更多详细信息、请参阅954 d/s 部分"7.4.13.3正向通道 GPIO"
此外、您还可以看到以下主题: