This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:温度开关测试

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919590/tca9548a-temperature-switching-test

器件型号:TCA9548A

您好,

根据数据表、当电源为3.6V ~5.5V  时、工作温度为-40~85 μ V;当电源为1.8-3.6V 时、工作温度为-40~125 μ V。 问题是:我们的客户需要测试应用设备、并将 TCA9548A 放入温度开关测试盒中。 有三个温度测试点、分别为-10度、25度和80度。 他需要的是切换温度、例如 、将-10度更改为25度、然后更改为85度、更改周期为2小时。 也就是说、-10度需要2小时、25度需要2小时、85度也需要2小时、整个周期为6小时。

那么、TCA9548A 是否用于此应用? 它是否使功能保持稳定?  

此致

Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    在整个温度测试期间、环境温度似乎处于器件的建议工作范围内、因此我看不到问题。  如果我有误解或您有任何具体问题、请告知我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max,

     感谢你的答复。

    此致

    Kailyn