This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:需要了解 ESD 保护电路和额定值

Guru**** 2926340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919583/ds16f95qml-sp-need-to-know-about-esd-protection-circuitry-and-rating

器件型号:DS16F95QML-SP

该器件可能会受到类似于 HBM ESD 事件的异常电压条件的影响。 在1-2微秒的持续时间内、条件可被表征为+/-25V、受大约100欧姆的源阻抗限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    该器件 可承受 高达500V 的 HBM ESD 事件。 总线引脚的绝对最大值为-10V 至15V。 我不确定它是否能够 承受   持续时间为+/-25V 微秒的 ESD 事件(串行电阻为100Ohm)(HBM 事件持续时间小于100ns)。  如果您正在寻找具有更好 ESD 保护功能的 RS-485收发器、请查看此帖子以了解一些新发布的器件。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/849650

    此致、

    Hao