This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:驱动器压摆率

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919581/trs3232e-driver-slew-rate

器件型号:TRS3232E

您好、E2E、

我正在读取数据表、我看到了图4。 显示输入为3V。

在3V 至-3V 范围内测得的 tPTHL。

如果输入为3.3V 或5V、 是否还应在3V 至-3V 范围内测量 tPTHL?

如果我错了、请帮助澄清。

非常感谢。  

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    这是一个好问题。 从数据表规格的角度来看、无论输入电压是多少、tPTHL 或 tPTLH 都在-3V 至3V 范围内进行测量。 3V 至3V 被定义 为 RS-232标准定义的转换率转换区域。  您可以在此 应用手册中找到非常详细的讨论(图3)。

    https://www.ti.com/lit/an/slla037a/slla037a.pdf

    此致、

    Hao