This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:申请:SNAU206:LMH1228和 LMH1208编程指南

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919370/lmh1228-request-snau206-lmh1228-and-lmh1208-programming-guide

器件型号:LMH1228
主题中讨论的其他器件: LMH1208

您好、应用团队


我的客户现在正在考虑使用 LMH1228进行产品设计。

并且他们希望低于材料。

那么、您能否分享以下材料?

SNAU206:《LMH1228和 LMH1208编程指南》

感谢你的善意帮助

最恰当的考虑

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    这些文档位于安全网站上、您现在可以访问这些文档。 您很快就会收到一封电子邮件、其中包含下载这些文档的说明。

    此致、Nasser