This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:此器件的交流耦合连接。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919387/tmds181-ac-coupled-connection-by-this-device

器件型号:TMDS181

你(们)好

在该器件的原理图检查清单中、它通过图1中的交流耦合进行连接。

我认为该器件支持直流耦合输入。

此器件是否可以进行交流耦合?

此致

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama

    TMDS181原理图检查清单中的图1用于将 TMDS181直流耦合输出连接到需要交流耦合的输入。

    TMDS181输入可采用交流耦合方式、但不推荐使用。  如果对 TMDS181 输入进行交流耦合、则输入 电压将变为3.3V + Vswing、因此输入电压超过 TMDS181绝对规格。

    对于交流耦合输入、我建议使用 DP158或 DP159。

    谢谢

    David