Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS181 你(们)好
在该器件的原理图检查清单中、它通过图1中的交流耦合进行连接。
我认为该器件支持直流耦合输入。
此器件是否可以进行交流耦合?
此致
太泰塔玛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Teritama
TMDS181原理图检查清单中的图1用于将 TMDS181直流耦合输出连接到需要交流耦合的输入。
TMDS181输入可采用交流耦合方式、但不推荐使用。 如果对 TMDS181 输入进行交流耦合、则输入 电压将变为3.3V + Vswing、因此输入电压超过 TMDS181绝对规格。
对于交流耦合输入、我建议使用 DP158或 DP159。
谢谢
David