This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:演示中 SPI 从 U2部件的固件烧坏了什么?

Guru**** 2526610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918938/tusb9261demo-what-s-burned-firmware-for-the-spi-slave-u2-part-in-the-demo

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件: TUSB9260

您好!

请在下面的屏幕截图中找到 SPI 连接。  您能否为  TUSB9261DEMO 中的 SPI 从 U2 Pm25LV512A 闪存提供一些已烧录固件的说明? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    对于正常的 SPI 操作、必须在 J13上组装一个跳线。 对于 SPI 闪存器件的重新编程、可能需要暂时移除 J13。 有关对 SPI 闪存进行编程的更多信息、请参阅 TUSB9260闪存刻录机用户指南(www.ti.com/.../sllu125d.pdf