This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:TPD12S520 TPD12S521差异

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521, TPD12S520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918949/tpd12s520-tpd12s520-tpd12s521-difference

器件型号:TPD12S520
主题中讨论的其他器件:TPD12S521

尊敬的先生/女士

我的客户有以下问题,我不知道如何回复,您能帮我吗?
TPD12S520/TPD12S521有两种类型:发送器和接收器。
以下两个 HDMI 芯片之间有何区别?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发送器的 TPD12S512不同。 它具有用于接收器的5V_OUT 引脚。

    TPD12S521可在引脚38上提供额定电流为55mA 的片上稳压器。 该电流
    即使接收器器件已断电、也可实现 HDMI 接收器检测。