This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:具有 DS90UB953-Q1 EVM 的 OVT10460子板模块

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165889/ds90ub953-q1evm-ovt10460-daughter-board-module-with-ds90ub953-q1-evm

器件型号:DS90UB953-Q1EVM

大家好、团队、

我的团队成员告诉我、如果订购953EVM、953 EVM 将 OVT10460子板作为1个封装。

它是正确的吗??  

因为我在953EVM 用户指南中找不到有关 OVT10460子板的任何信息。

您能帮我澄清一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    在我们过去随附953 EVM 之前、我们现在不再提供这些子板、因为~3年了。