This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:PCIe Gen3/4开关查询

Guru**** 2386640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165456/ds160pt801-pcie-gen3-4-switch-inquiry

器件型号:DS160PT801

你(们)好

请推荐合适的产品、客户的应用是将来自 PCH 的2个 PCIe x4组合到一个 PCIe x8用于 PCIe 插槽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这将通过使用数据包交换机来实现、而 PCIe 第4代没有数据包交换机;然而、有趣的是、此芯片组提供了两个1x4 PCIe 端口。

    英特尔RegisteredR680E 芯片组

    支持的处理器 PCI Express 端口配置  
    1X16+1x42x8+1x4

    根据我在网上找到的内容、它应该能够在本地支持两个1x8链接、并且不支持两个如上所述的1x4链接。  因此客户可能不需要开关。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nicholaus

    您还有其他合适的产品建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不,我不这么做。  我们只有一个数据包开关、即 XIO3130。  此开关仅支持 PCIe 第1代速度、我们不再开发分组交换机。

    在 PCIe 第4代和第5代速度下、我们有重定时器、转接驱动器和多路复用器。   

    此致、

    Nicholaus