This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1419:THVD1419的负载测试

Guru**** 2753985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164765/thvd1419-load-test-of-thvd1419

器件型号:THVD1419

您好!

THVD1419包含1/8 UL 收发器、可将多达256个接收器连接到总线。

在系统级、客户如何验证其1/8 UL 系统是否支持256个接收器?

执行256个负载测试?任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 将单位负载建模为连接到−3V 或5V 电源的15k Ω 电阻器;  有关详细信息、请参阅 RS-485单位负载和最大总线连接数。

    1/8 UL 对应于120 kΩ。

    255/8 Ω 对应于大约470 μ H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    当前的 RS-485标准具有1个单位负载~ 12K 欧姆(Clemens 提到的旧标准稍微过时了)、它从技术上规定了偏置电流与输入电压的关系、但通常假设负载线为12K、其中1条总线上可以有32个并联单元负载 (总线两端各有两个端接电阻器、电阻值为120欧姆)。 32个并联单元负载具有~375欧姆的等效阻抗。 375欧姆是使用共模电压输入进行差分电压输出测试的标准共模负载-因此1/8单位负载器件可支持的总线上器件数量是器件的8倍 (假设除终端电阻外没有其他无源器件、并且所有器件也是1/8单位负载)、因此输入阻抗为8倍(12K * 8 = 96K 欧姆)。

    您不需要256个设备即可测试支持的最大节点。 测试共模电压范围内的偏置电流(即、在每个差分输入上扫描此器件上-12V 至12V 的直流电压(与正常 RS-485相比、此器件具有扩展的共模额定值)并记录输入电流) 然后、根据数据、您将能够确定整个范围内的最小输入阻抗-对于1/8单位负载器件、这个值应该至少为~96K -但它可能更高、这是可以的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

      感谢您的支持。 这个问题很清楚。

      此外、当 THVD1419作为驱动器模式时、您能否帮助澄清其输出阻抗? DS 中没有此规格。

      非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    因此、输出阻抗不是直接规格的。

    但是、图1中确实显示了输出电流/输出电压图:

    在这种情况下、您可以在 A/B 驱动低电平或高电平信号时找到有效的输出阻抗。

    这些曲线在0mA 至60mA 范围内具有相当高的线性度、驱动高电平或低电平时 A 或 B 的阻抗可通过(|ΔY Ω|)/(ΔX Ω)进行近似计算

    因此、当在5V 的 VCC 下驱动高电平时、A 或 B 使用50mA 点作为图中的60mA 截止值、因此电阻为(|4.25V-5V|)/(50mA - 0mA) =(.75V/50mA)= 15欧姆-因此、当驱动高电平时、A 或 B 引脚的阻抗为~15欧姆

    对于 VCC = 3.3V、过程相同、但为(|3.3-2.2|)/(60mA - 0mA)= 18.33欧姆- SO ~18欧姆  

    当 A 或 B 驱动为低电平时、您使用相同的过程、但使用 VOL 线路。

    对于 VCC = 5V:(0.4V - 0V)/(60mA - 0mA)= 6.67欧姆(当 A/B 在 VCC = 5V 时驱动低电平)

    对于 VCC = 3.3V:(0.55V - 0V)/(60mA - 0mA) = 9.167 Ω(当 A/B 在 VCC = 3.3V 时驱动低电平)

    因此,在 VCC = 5V 时,在典型用例中(T = 25C):

    驱动逻辑一- A 引脚具有~ 15欧姆;B 引脚具有~6.67欧姆

    驱动逻辑零- B 引脚具有~15欧姆;A 引脚具有~6.67欧姆

    在 VCC = 3.3V 时、 在典型用例中(T = 25C):

    驱动逻辑一- A 引脚具有~ 18欧姆;B 引脚具有~9.167欧姆

    驱动逻辑零- B 引脚具有~18欧姆;A 引脚具有~9.167欧姆

     

    这些是您在大多数工作条件下应该看到的典型阻抗-温度和每个器件的温度会有一些变化、但这应该是典型用例的适当近似值。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson