This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BQ24392典型应用

Guru**** 2925400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165740/bq24392-bq24392-typical-application

器件型号:BQ24392

大家好、  

您能否与我分享有关典型应用的更多信息? 我们的数据表显示、它可以启用和禁用数据路径并检测充电器。 那么、我们如何打开和关闭内部开关呢? 是否插入充电器?  

此外、您能否举几个例子说明我们需要检测充电器和控制数据路径?  

  

谢谢。

BR

Mason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 GAND_BAT 引脚为高电平、USB 2.0开关将自动关闭、以在之后启用数据传输
    器件检测 到 SDP 或 CDP 已连接。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢! 那么、哪种应用需要该要求? 在我看来、电源应该首先存在、然后数据传输就可以开始了。

    BR

    Mason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅森:

      它不能同时充电和数据传输。 它用于 平板电脑 其他电池供电的应用
    从不同的适配器充电的电子器件。

    此致

    Brian