This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:TDR -高阻抗电缆

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163294/dp83td510e-tdr---high-impedance-cable

器件型号:DP83TD510E

您好!

我正在使用 PHY 中的 TDR 功能对电缆进行一些测试。  我正在使用我们的定制板并编写代码来执行 TDR 并在调试器中显示结果。  电缆未连接到第二个板(开路或短路)。  有些电缆会得到合理的 TDR 结果、包括电缆是开路还是短路、但有些电缆会返回零长度、这将被解释为"可能的高阻抗电缆"-我认为这是正确的、因为这是 A 型现场总线(FF)电缆。  令人困惑的部分是、我们可以让通信在高达300m 的 FF 电缆上零错误工作-在400m 时、我们会看到一些错误。  但 TDR 功能在300米时根本不起作用。  TDR 是否有不同的寄存器设置、可以为我们提供该电缆的 TDR 结果?  我将按照 snla364c 中所述设置寄存器。

谢谢、

Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在 TDR 测试期间、是链路伙伴静默模式。 我们需要确保连接方保持沉默、以获得正确的 TDR 结果。
    此外、在 TDR 测试后、请确保 TDR_DONE 为1、TDR_FAIL 为0。 这是为了确保成功完成 TDR 运行。

    如果您仍然看到上述观察结果、则我们可以对其进行研究和调试。

    --
    此致、
    Gokul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我在最初的帖子中很清楚、在进行 TDR 测量时、电缆未连接到合作伙伴...

    是的、我看到 TDR_DONE=1和 TDR_FAIL=0。

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请给我一个时间来回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误你的答复。 我是为了迪瓦里而出去的,不能及时回应你。

    关于此问题、您能告诉我以下信息吗?

    1. 是否有任何电缆可提供良好的 TDR 结果? 如果是、这些电缆的长度是多少? TDR 读数的精度是多少?
    2. 在发生故障的电缆上、您是否检查了链路连接和数据传输是否正确? 我从您 的消息中了解到、您能够通过发生 TDR 故障的电缆传输数据。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、

    1.是的。  我尝试使用的电缆是 FF A 型电缆、TDR 的工作长度更短。  我有数据可以与您共享、但我不想发布。  我将在下午发送它。

    2.是的、链路和数据传输正常、但 TDR 不工作。  我们已经测试了4条不同的 FF A 型电缆、它们的行为都是类似的。  通常、它们将支持高达300m 的10Mbps FD 通信、在许多小时内未检测到错误。  但是、TDR 在大约150米的距离内无法工作。

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您分享详细信息。 我们可以通过 PM 继续讨论。

    --
    此致、
    Gokul。