This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:硬件原理图设计问题

Guru**** 2807135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160645/dp83848i-hardware-schematic-design-problems

器件型号:DP83848I

您好!

      

上图是这个 PHY 芯片的原理设计。 中文字符和参数是 PCB 板的实际焊接值。

标签①MDIO 引脚未与1.5K 上拉电阻器连接

标签②带极性电容器的10uF 此处是实际焊接的10uF/25V 直列式电解电容器

变压器的中心抽头是否需要在此处连接到3.3V 电源?

然后、在 ping 网络端口的 IP 地址上发现丢包和发送延迟。 上述综合原理图设计(①、②、③)是否会影响数据包丢失和延迟?   在原理图中、C94未焊接在 PCB 板上。

2.  

此 PHY83848KSQ 网络变压器① Ω 差分线为49.9R 且电容接地;②中心抽头连接到3.3V

             

此 PHY83848VVVBI 网络变压器通过51R 至3.3V 连接到差分线。 中心抽头通过0.1uF 电容器接地。 对于这种类型的 PHY、这两个选项中的哪一个是正确的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    MDIO 引脚 kΩ 一个1.5k Ω 的上拉电阻器、并且变压器的中心抽头需要连接到电源。 如果不正确遵循、稍后的版本肯定会导致数据包丢失问题。 有关正确的 TPI 网络电路、请参阅数据表的第7.2.1.1节。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 新的修改后,没有改善,包丢失仍然非常严重。

    一个问题是,设计不是根据官方参考资料,但我们可以相互交流。 请帮助解决原因。

    ①(PHY) DP83848KSQ 和网络变压器的硬件设计图如下:PHY 的 TX 和 RX 差分对与变压器连接、TXRX 差分对通过49.9R 电阻和电容接地;变压器中心抽头连接到3.3V。

    (PHY) DP83848VVVBI 的② Ω TX/RX 差分对通过49.9R 电阻连接到3.3V;变压器中心抽头通过0.1uF 电容器接地。

    在上述内容中、以 μ ①为单位的网络变压器的硬件设计与官方网站上推荐的电路不同、但在使用中没有问题。 当它与官方设计不同时、为什么它可以正常使用?

    ②The ping 网络端口中网络变压器的硬件设计与官方推荐电路不同。 ping 网络端口中出现数据包丢失和延迟。 但它也会进行通信。 为什么与官方设计不同、它会进行通信?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    您粘贴的图像非常像素化。 请向我发送一份可搜索的原理图 PDF 副本。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    e2e.ti.com/.../Smart-DDC.pdf

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    我对这两种设计有点困惑。 哪一个有问题? 我将回顾这些原理图。 请向我发送 JNET1连接器和 RJ1连接器的数据表。 它们看起来与典型 RJ45连接器不同。   

    MDI 部分应与数据表中的下图完全相同。 如果没有、这将解释数据包丢失问题。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这个有问题。

    JNET1对应于 HR911103A;RJ1对应于 HR961160A。

      e2e.ti.com/.../HR911103A.PDFe2e.ti.com/.../HR961160A.pdf

    谢谢!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    我看到中心抽头(P3和 P6)未连接到3.3V。 正确的原理图应如下所示:  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复和支持!

    客户已经更改了设计、问题 仍然存在。

    e2e.ti.com/.../PCB1356802_2800_4164_5F00_CE_2D00_MAIN_29002800_OPS_E55D7A8209FF_.PcbDoc

    我已上传客户设计的布局、可通过 Altium Designer 打开。

    请帮我了解一下此布局。

    真的很感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    请浏览 PHYTER 布局指南 以及 以太网 PHY 布局检查清单 、如果您有任何具体问题、请告知我。

    谢谢、

    David