This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:接口论坛

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162558/ds110df410-interface-forum

器件型号:DS110DF410

尊敬的团队:

希望你们做得好!

关于由于 TLR 丢失锁定状态而导致的 DS110DF410信号损失、是否可以通过寄存器1C (相位检测器电荷泵)调整 CDR 带宽来解决?

描述寄存器1C 如下所示:

非常感谢 您的支持!

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    增加 CDR 带宽将使 CDR 能够跟踪接收到的信号中的更多抖动。  如果 TLR 的问题与抖动有关、这可能会有所帮助。  尝试这样做不会有伤害。  尽管如此、TLR 限制通常是由于 VCO 频率随温度变化而设置的 VCO 控制电压造成的。  这使得跟踪信号更具挑战性、因为 VCO 频率是在设定的控制电压下随温度变化的。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢您的回复!

    正如您提到的颠倒问题、增加带宽将使跟踪信号更具挑战性。 如果 CDR 的带宽增加、CDR 是否会跟踪温度变化导致的更多频率变化、这意味着更难跟踪信号?

    非常感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    增加 CDR 的带宽将使 CDR 能够更好地跟踪信号。  但是、我不确定这是否会对该器件的 TLR 产生重大影响、因为我认为限制因素很可能是温度范围内发生的 VCO 频率变化。

    尽管如此、尝试增加 CDR 带宽以查看是否会增加系统中重定时器的 TLR 也不会有任何影响。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    明白了!

    非常感谢您的支持!

    此致、

    氙气灯