This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:400kHz 快速模式上升/下降时间检查

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165153/tca9803-400khz-fast-mode-rise-fall-time-check

器件型号:TCA9803

大家好、

我想 说服客户在他们的设计中使用我们的缓冲器、他们现在发送了电流波形。

这个上升/下降时间对您来说是否合适?

1、上升时间: 我记得在400kHz 时上升时间必须低于300ns, 低于300ns。

2.下降时间:??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规范要求300ns 的上限、以确保互操作性。 TCA980x 适用于任何上升时间。

    B 侧的 TCA980x 电流源将加速上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    1.客户也可以通过减小上拉电阻来加快上升时间,我们是否有断点?

    那么下降时间呢?

    由于下降时间的下限为20x3.3/5.5=12ns,它们的下降时间现在为16ns,接近

     如果我们添加 TCA9803、下降时间是否会更短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C μ A 规格将电流限制为3mA、或者对于具有宽松 VOL 的高电容总线、电流限制为6mA。 TCA9803的额定电流为6mA。 请注意、您不得在 TCA980x 的 B 侧使用上拉电阻器;上拉电流由 TCA980x 本身提供。

    2. TCA980x 的输出符合 μ I²C 规格、即下降时间将正常。 (它不会改变同一总线上其他器件的下降时间。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    因此、您也同意客户的上升时间似乎很慢、需要缓冲器吗?

    只需与您确认一下即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道示波器是否以与 I²C 规格相同的方式测量上升时间(介于 VDD 的30%和70%之间)。

    信号波形实际上看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在400kHz 频率下、i2c 规范的最大上升时间为300ns、为 VCC 的30%至70%。 下降时间是从30%到70%、还是在不同的范围内测量? 如果下降时间为10%至90%、则该波形捕获看起来在规格范围内。  

    如果您希望使上升时间更短、请增加上拉电阻器的强度或考虑缓冲解决方案。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    但是、您可以看到、上升时间已经超过300ns 规格、  

    它是30%~70%、这意味着它已经超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    为了澄清一点、您说示波器读数从30%到70% VDD 的上升时间? 我知道其他一些示波器的上升时间从10%到90%。

    如果示波器的读数为10%至90%、上升时间=~300ns、则您可以通过 I2C 规范、因为30%至70%的裕度较小。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我明白了、

    但是如果这是30%到70%,这意味着它们不符合规范,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;如果该振荡器使用30%至70%(我怀疑这是)、则信号将超出规格。