This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:交换转接驱动器输入和输出端的负引脚和正引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166191/ds160pr810-swap-negative-and-positive-pins-at-the-input-and-output-of-redriver

器件型号:DS160PR810

你(们)好

在 PCB 布线期间、我面临一些限制、如果我在转接驱动器的输入和输出端同时交换负信号和正信号、这将非常有帮助。

根据方框图、在我看来、这样的连接应该起作用... 请查看随附的屏幕截图、 确认或否定我的期望。

现状:

 我要做的是:

此致

Hryhorii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hryhorii、

    您想要做的事情应该可以正常工作。 PCIe 为 NRZ、器件对 P 和 N 的切换不敏感

    此致、Nasser